This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:与惠斯通电桥的电压反馈一起使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701248/lm3478-use-with-voltage-feedback-from-a-wheatstone-bridge

器件型号:LM3478

我希望使用具有惠斯通电桥和运算放大器的 LM3478来提供可变电压升压、从而平衡电桥。 电桥包含一个可变电阻传感器、该传感器在自加热时与适当的功率量保持平衡。 这种情况下的电流需求不大、约为12伏时的电流范围为30 mA 至150 mA。 该负载也相当稳定。

我希望电路由客户自行选择由3.3伏或5伏驱动。

问题:您对芯片执行我想要的操作是否合适有任何意见? 在控制方案中需要注意的任何重要事项。

我已经阅读了几次数据表、并选择了一些器件。 我最主要的问题是读取电桥的运算放大器的增益和偏置。

从我可以看到的结果中、我需要将运算放大器电压偏置 到略低于反馈电压的水平、当需要电源时、增益需要相当低、以免超过大约80mV 的过压保护电压。

我计划以大约200kHz 的频率运行开关、并使用相当快的运算放大器、但由于多个因素而产生的反馈肯定会比电阻分压器慢、无论对输出有何影响。 我会期望有一定的振荡量、希望可以容忍这种振荡。

我在使用隔离式输出的一些示例中看到、光隔离器输出与 COMP 引脚一起使用、FB 引脚接地。 我想知道如何将此方案与比较器一起用作另一种控制方案。 是否有人猜测哪种方案似乎更易于实施、哪种方案可能会更快地产生工作电路?

提前感谢您提供的任何帮助、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎可行、但请展示您提出的原理图、然后我们可以根据审核和评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的-仍然在处理它。 我明天将尝试使用开关和控制系统布置内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SwitcherW_5F00_Bridge.pdfHere's部分开关正在进行中的工作已经完成。 PDF 的可接受文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:上述原理图在肖特基之后仍然缺少输出电容器-只是尚未将其放入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SwitcherW_5F00_Bridge_2D00_2.pdfThis看起来更好-我认为交流反馈根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hbridge99、

    我仍在等待您的整个原理图审阅。 请发送完整的原理图。 如果不再需要我们的帮助、我们现在可以关闭此主题。 如果您仍然希望我们提供帮助、您可以在此处重新发布、该主题将被打开。

    无论如何、感谢您考虑使用 LM3478。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS 产品线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个线程已经移动到这里、因为我更改了器件。
    我仍然没有发布整个原理图、但我相信相关器件已经发布。 如果您愿意、我可以发布整个原理图

    e2e.ti.com/.../715318