This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器 CKT 设计。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686685/led-driver-ckt-design

主题中讨论的其他器件:TPS92210PMP6023

在这里、我将设计具有以下要求的 LED 驱动 器、并寻找您的建议和最佳选择。

输入电压范围 -70-140 VDC/VAC

2输出电压       -15 VDC

3输出电流      -1-3安

4输出电流2 (具有调光功能)   -2.5 A

5浪涌保护     -1.8KV、1.2/50 µsec

6工作温度          0°C 至85°C

7保护:短路、开路、反极性输入、过压、欠压、 符合 EMI/EMS 标准

8个输出功率        -15VDC X 3 AMP = 45W

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardik、

    感谢您关注 TI。 在此功率级别、您可能需要反激式。 反激式转换器也适用于更宽的输入电压范围、例如这种情况。 对于交流输入、您可能希望 PFC 反激式转换器能够更好地调节输入电流、从而实现更低的 THD。 了解一下 TPS92210。 PMP6023中有一个0V-10V 调光示例、这是一种使用 TPS92210的25W 照明参考设计。

    此致、
    本·洛夫