请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92210、 PMP6023在这里、我将设计具有以下要求的 LED 驱动 器、并寻找您的建议和最佳选择。
输入电压范围 -70-140 VDC/VAC
2输出电压 -15 VDC
3输出电流 -1-3安
4输出电流2 (具有调光功能) -2.5 A
5浪涌保护 -1.8KV、1.2/50 µsec
6工作温度 0°C 至85°C
7保护:短路、开路、反极性输入、过压、欠压、 符合 EMI/EMS 标准
8个输出功率 -15VDC X 3 AMP = 45W