This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702786/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ30Z50CSD

您好!

我无法在 BQ40z50EVM-561中进行充电。 我也检查了重置建议。

出现此问题的原因是什么。

此致、

SG。

来自印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    您能在尝试充电时发布 bqStudio 日志吗?
    您是否看到"Operation Status A"[CHG]和 DSG]位(位2和位1)设置(默认为红色)?
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    "运行状态 A"[CHG]和 DSG]位(位2和位1)显示为绿色、作为连接的位寄存器。

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    我认为附加件没有通过。
    您可能尚未配置监测计。
    请查看 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluuav7b.pdf
    和 TRM: www.ti.com/.../sluubk0a.pdf
    设置参数。
    设置参数后、您必须至少启用监测和 FET。 最简单的方法是单击 bqStudio"Command"屏幕中的相应按钮。
    之后、FET 应启用并允许您充电。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    我们已根据 EVM 指南安装了 EVM。

    我们还启用了 FET、但它仍然不进行充电和放电。

    请参阅所附屏幕简短描述。

    此致、

    SG.e2e.ti.com/.../registors.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复之前的邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    我们已根据 EVM 指南安装了 EVM。

    我们还启用了 FET、但它仍然不进行充电和放电。

    请参阅所附屏幕简短描述。

    此致、

    SG.e2e.ti.com/.../1258.registors.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SG:
    bqStudio 的屏幕截图提供的信息非常有限。
    请从 bqStudio 以及您的 gg 文件发布日志、以便我们进一步检查。

    此致、
    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log-file.logHiSwami、

    请找到随附 的"g"文件和日志文件。

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gg-file.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    这里的问题是、在数据存储器设置中、启用了"温度启用"和"温度模式"[TS1]和[TS2]来测量 FET 温度、但没有分配任何资源来测量电池温度。
    因此、电池温度的测量值为-273.2摄氏度、这会导致温度过低、从而导致无法充电或放电。
    此外、通常在发布 gg 文件时、我们建议您不要使用 Excel 保存它、因为某些位字段在过程中会丢失。 如果保持.gg.csv 格式、我们分析该格式就会容易得多。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gg-file.csv.doce2e.ti.com/.../bq40z50-log-file.logdearSwami、

    感谢您的数据。

    我们已禁用 TS1和 TS2。 它仍然没有充电。

    请查找随附的日志文件和 gg 文件以供参考

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3566.gg-file.csv.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1586.log-file.loge2e.ti.com/.../bq40z50-gg-file.xlsxHiSwami、

    我们已清除温度标志。 我正在充电和放电、现在对电池放电 、它没有充电。

    什么是转售。

    查找所附的 gg 文件和日志文件以供参考。

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    使用此格式读取 gg 文件不容易、我们建议您不要使用 Excel 保存它、因为某些位字段在过程中会丢失。 如果保持.gg.csv 格式、我们分析该格式就会容易得多。
    但是、从日志文件中可以看到过充保护已跳闸。
    可通过切换 PRES 引脚来清除保护功能。
    过充保护的跳闸条件:
    RemainingCapacity()≥FullChargeCapacity()和内部充电计数器≥OC:Threshold
    复位条件:
    SafetyStatus ()[OC]= 1且 DA 配置[NR]= 0和(PRES 引脚上的低-高-低转换)
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    我无法发送 csv 文件。 邮件不接受 csv 格式。

    请告诉我任何替代方法。

    最大误差百分比是多少?
    电池充电和放电完成后、原因可能是什么? 我们必须重置命令、那么只有 CHG 和 DSG 标志才会"打开"?



    此致、
    SG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    如果您将文件重命名为.gg.txt 或.txt (而不在 Excel 中打开)、这是可以的。 这将更容易调试。
    100%的最大误差表示尚未完成学习周期。
    要实现学习周期、您首先必须识别电池的化学 ID。 您可以按照 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的说明进行操作
    之后、您必须运行一次 Charge -> REST (>2小时)-> Discharge (C/5 Rate)-> REST (5hrs)、监测计才能学习 Qmax 和 Ra Table。
    如果学习周期成功、则"Max Error"(最大误差)应为1%。
    www.ti.com/.../slua777.pdf 上的文档 包含有关学习周期的说明、该说明也适用于 bq30z50。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的参与。

    如果还以 csv 格式重命名文件读数。 它不接受要发送的文件。

    请告诉我如何发送它。

    我有一些疑问。

    1、知道显示3%的最大误差是否正常?

    2. 我们在 Bqstudio 学习周期选项中没有找到?

    3. bqstudio 与 EVM 板之间的通信有时会失败。  

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Swami:

    请回复邮件。

    此致、
    SG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    您应该能够使用"插入代码、附加文件等..."附加文件 选项。
    导入操作是不在 Excel 中打开 gg 文件、因为它可以更改格式。 您可以在记事本等文本编辑器中打开它。
    如果不起作用、您也可以在记事本中打开文本后将其复制并粘贴到此处。
    最大误差= 3%表示仅更新了 Qmax、但 Ra 值未更新。 您需要运行放电周期> C/5以更新 Ra 表。
    2. bqStudio 没有内置的学习周期工具,您必须连接一个电流表或充电器/电源和负载来运行充电(2/2)->放松(5小时)->放电(>C/5)->放松(5小时)以执行学习周期。 如果有任何问题、我建议在 bqStudio 中打开日志记录并发布日志。 我还建议在学习周期的开始和结束时导出 gg 文件并将其发布。
    3.请确保接地正确。 您还可以使用逻辑分析器或总相位 Beagle 等工具来了解为什么通信是间歇性的。 如果您发现任何问题、您可以发布逻辑分析仪图像、以便我们了解其失败的原因。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    我将插入 gg 文件。 如果 我 将其发布、则会显示以下错误

    仅允许已知 URL 和以下文件扩展名:123、7z、AAC、ai、aii、aiff、 ART、ASF、asx、avi、bmp、 Config、CSD、Css、db、db、 dmg、doc、docx、drw、eml、 flac、flv、gif、gz、htm、 HTML、ICS、jpeg、jpg、log、 m4A、m4p、m4v、mdb、mdbx、 MID、Midi、MMV、MOV、MP3、 MP4、mpg、mpp、msg、ogg、 pdf、png、pps、ppt、pptx、 PS、PSD、qt、ram、rar、 rm、rtf、sit、sitx、sql、 swf、tif、tiff、txt、vcf、 VCS、wav、wma、wmv、wpd、 WPS、xls、xlsx、xml、zip、 TSC、TSM、IBS、DIFF、tar、 tar.gz、GEL、CCS、cpp、asm、 sa、c、cc、sch、ini、 CFG、cxx、s、asm、pjt、 VSD、sch、PCB、lib、cir、 McD、xmcdz、xmct、JMP、JSL、 DAT、BRD、VSM、h、USB。 请选择一个有效的文件或输入一个有效的 URL。

     此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    请在 zip 文件中找到所附的 gg 文件。

    如 有任何问题、请访问 their.e2e.ti.com/.../gg.file.zip

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    请查找随附的日志文件和 GG 文件。

    1、在连接充电器后完全放电。 正在切换充电。

    可能是什么问题。

    请告诉我 任何 gg 文件设置都是必需的。  

    此致、

    sg.e2e.ti.com/.../gg.14.8V.gg.zipe2e.ti.com/.../charger-toogle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    从 gg 和日志文件中、我看到学习周期成功、因为"电量监测"、"状态"、"更新状态"、"0e"、"-"表示 Qmax 和 Ra 表已更新、并且在日志文件中、最大误差为1%。
    gg 文件中设置的唯一问题是、对于4S 配置、"Gas Gauging"、"IT Cfg"、"Term Voltage"、"9000"、"mV"似乎太低。 通常、对于最小电池电压为3000mV 的4S、该值为12000mV。
    我在日志文件中看不到触发任何保护、看起来 CHG 和 DSG FET 都处于开启状态、因此不应存在任何阻止您充电或放电的因素。
    为了确保这一点、我建议测量 CHG 和 DSG FET 上的 Vgs、以确保其已导通。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami

    感谢您的回答。

    1.in 需要在"数据存储器"设置中添加 任何设置参数更改?

    2. 连接电池充电器时处于完全放电状态充电切换原因是什么、如何解决?

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    1.除了“术语电压”外,我没有看到任何明显的东西。 许多参数将取决于您的特定应用。
    2.澄清一下、CHG FET 是打开还是关闭? 在这种情况下、您能否布置 DSG FET 栅极的示波器捕获?
    此致、
    Swami