This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025 OCP 关键点迷你占空比计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686769/lm5025-lm5025-ocp-critical-point-mini-duty-cycle-calculation

器件型号:LM5025

各位专家、您好!

我读了对 Lewis 的答复

"最小脉冲宽度应是 LEB 间隔(50ns)和 OCP1 - DRV 延迟(40ns)的总和、总时间为90ns。

这应根据振荡器频率限制最小占空比。"

我知道这是 LM5025 IC 内部迷你脉冲。

但是、当实际测量 OCP 临界点的小负荷电流(测量 LM5025演示板频率=230KHz)时、  

最小脉冲宽度大于90ns。


那么、我是说、有任何公式可以计算 发生 OCP 时的振点的最小占空比?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LEB 的50ns 和 OCP1 - DRV 延迟的40ns 是典型值。 这些参数可能有很大差异。

    遗憾的是、我们没有用于最小占空比的公式。

    此致

    Peter