This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:LM25037 - PMP11186变压器数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11186, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687809/lm25037-lm25037---pmp11186-transformer-data

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:PMP11186

尊敬的 TI 团队:

我想设计一个100W 推挽式转换器板、以便为100W LED 驱动器板从电池转换为电源。 我想使用 LM25037器件为该板进行设计、其中 12V 输入来自电池、310V 输出用于为 LED 驱动器板供电。 我参考了 PMP11186设计以进行电路板设计。  

 您是否有 LM25037器件的变压器计算文件? 如何计算 LM25037 设计的变压器参数?

谢谢、致以最诚挚的谢意。

Thinh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thinh:

    遗憾的是、我们没有 LM25037变压器设计的计算文件。

    PMP11186中的部件由 GCI Technologies 设计、LM25037有 TINA 模型可用于为应用设置简单的功率级仿真。 如果您告诉 GCI 匝数比、一次侧和二次侧均方根电流、工作频率、他们将能够为您设计变压器。

    此致

    Peter