This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:(TPS53315RGFT)的热敏 ICEPAK 模型

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674200/tps53315-thermal-icepak-model-for-tps53315rgft

器件型号:TPS53315

您好!

      我需要 TPS53315rfgt 的 icepak 热仿真模型。 请您尽快分享该模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    我们没有 TPS53315的任何 icepack 模型。 数据表中提供了器件的热参数: www.ti.com/.../tps53315.pdf
    它们位于第6页的第6.4节中。 此外、您还可以使用 WebTherm 建模工具、该工具包含在 Webench 中。 您可以通过以下产品文件夹访问 Webench: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我们需要它在 ANSYS 工具中进行仿真。 是否可以为 TPS53315生成 icepak 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    我们确实有一个热建模团队。 我可以请求、但我不确定是否支持该格式、因为我之前不记得看到过它。 您的时间范围是多少? 申请模型通常需要2-3周。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    请更快地获取热敏 epak 模型。 实际上、我们在2或3天内需要它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要这个。 如果需要一周以上的时间、您是否希望我取消请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已申请该模型。  标准周转时间为2周(如果甚至支持 icepack)。  我们有一个 Flowtherm PDML 模型。  您可以使用还是导入它?  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有这种方法可以为您工作。 我们可以支持 icepack。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John、请继续获取 icepak 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    事实证明、需要签署保密协议。 如果没有一个、我们只能提供紧凑型热模型(CTM)。 请告诉我、这是否对您有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我们需要 ICepak 模型,您能告诉我谁要签署 NDA 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    我已经申请了紧凑型热模型。  它可以在没有 NDA 的情况下以 icepack 格式提供。  这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    如果模型采用可被 ANSYS 热仿真工具接受的 icepack 格式、则会很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    请找到散热模型。

    e2e.ti.com/.../TPS53315_5F00_delphi_5F00_CTM.tzr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

           感谢您花宝贵的时间获得 icepak 模型。