This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:轻松实现 Bq

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687054/bq27541-bq-easy

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

大家好

正在寻找 如何使用 bq 管理软件生成黄金映像 bq27541G1?

因为该软件不包含 bqEASY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mila、
    我回复了你的另一篇帖子。 使用 bqstudio 提取闪存流文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否想告诉我生成黄金映像时应该采取的步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 gpcchem 标识 chem ID。
    -对 chem id 进行编程、然后为您的应用配置监测计设置。 执行电压、电流和温度校准
    -运行学习周期并评估监测计的性能。
    使用 bqstudio 的 golden image 选项卡提取 golden srec 或 dffs。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了使能它、我需要 通过 bqStudio 发送(0x0021) 、但我没有确切地在哪里写入此命令?