This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:此部件是否支持 USB 充电?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687721/bq51051b-does-this-part-support-usb-charging

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:BQ51050B

根据数据表、其显示如下。

"AD 引脚将连接到外部 USB 电源、以允许外部电源为系统供电。 AD_EN 连接到 Q1的栅极(CSD75205W1015)。 这使得 bq51050B 能够感测 AD 引脚何时通电。 EN2引脚控制是否启用有线源。 EN2连接到系统主机、使其能够控制 USB 电源的使用。 如果已启用并存在有线电源、AD 引脚将禁用 BAT 输出、然后通过 AD_EN 引脚启用 Q1。 需要使用外部充电器来控制电池充电。"

此部件是否 使用 USB 为电路充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问这个问题是因为在实施示例和设计文件中、AD 引脚始终接地、并且未连接到 USB!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 USB 充电、请参阅数据表中的图37。

    这将需要外部充电器 IC 和由/ad-EN 控制的外部开关。