This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:将 TPS54341降压转换器用作辅助电源时出现问题

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676239/tps54341-issue-with-tps54341-buck-as-auxiliary-power-source

器件型号:TPS54341

我正在使用具有软启动功能的谐振控制器实现全桥 LLC 谐振主电路、即在启动期间、工作频率从1MHz 开始并滚降、直到反馈接管控制。 为了提供所需的15V 偏置电压、我使用基于 TPS54341控制器的降压转换器(500kHz)作为辅助电路、将28VDC 输入转换为15VDC 输出。   

问题:当谐振控制器启用(施加偏置电压(Vcc)后)时,降压转换器的输出从15V 下降,并在10V 和8V 之间振荡,频率由软启动电容器定义。 即、降压转换器正在经历断续模式、时间间隔由软启动电容器定义。

执行的步骤:  

  1. 当谐振控制器由外部15V 电源偏置时、控制器启动并正常运行。 外部15V 电源显示0.4A 为稳态负载电流、使能端电流尖峰为1.5A 峰值。
  2. 当辅助电路输出连接到变阻器(单独、不连接谐振控制器)并加载时、电路保持15V 输出、直到 消耗3.5A 负载电流。 即使在3.5A 突然负载下、电路输出电压也是令人满意的。 在进一步增大负载电流(高于3.5A)时、输出电压开始随着负载电流逐渐下降。  
  3. 辅助电路输出连接到谐振控制器的 VCC 引脚、
    1. 谐振控制器处于禁用状态、存在来自辅助输出的15V Vcc 电压。
    2. 一旦为谐振控制器启用、电压将下降并在8V 至10V 之间振荡(上升和下降)。 探测开关节点显示 IC 处于间断模式。

请帮助我了解为什么我仅在使用降压转换器的电压为谐振控制器供电时面临问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有原理图或示波器波形?
    TPS 器件是否在某个点达到电流限制?

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供电流波形、因为从降压转换器输出到谐振控制器的线路已经放置在 PCB 上。 我可以分享的是、当谐振控制器启动时、IC 会关断、因此电压也会下降、从而关断谐振控制器。 该周期重复执行降压控制器的 CSS 定义的时间。  

    它似乎是过流故障。 我能否在降压输出和谐振控制器输入之间放置一个小型 SMD 电感器,以便限制电流浪涌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有振荡的示波器截图? 此外、您还了解了总体原理图吗?
    要尝试的一件事是:
    在降压输出端(100uF - 220uF)上添加具有50m Ω- 100m Ω ESR 的电解电容器、以便在开启 LLC 转换器之前查看是否可以使用该电容器作为储能

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我在降压转换器输出中使用100uF (3x33uF 钽聚合物 T521 Kemet)电容器 。 我将尝试使用更高值的电容并观察运行情况。 谢谢。