主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ34Z100
大家好、
我在使用 bqStudio 和 EV2400与 bq34z100-G1电池电量监测计通信时遇到问题:仪表板以灰色显示设备,例如,读取 FW 版本寄存器会显示“SBM Write Word:no acknowledge from device”(SBM 写入字:设备未确认)。
bq34z100-G1位于一个专有电路板上、可监控4节锂离子电池。 (我计划附加原理图的相关部分,但我找不到如何附加文件...)。
我确实运行了一些检查、对我来说一切都是可以的:
- bq34z100-G1的电源电压(在 Regin 引脚6上)为4.5V
- REG25输出为2.5V
- VEN 在120ms 内每秒脉冲一次
=>看起来 bq34z100-G1是"活的"。
在 SM 总线上、当 BQ Studio 轮询器件时、我可以看到 SCL 和 SDA 信号。 最初、我有两个 LED 连接到总线、但正如您在原理图中看到的、总线上现在没有超过10K 上拉电阻(连接到4.5V "主"电源)、100R 串行电阻器和 EV2400的电阻。 通过示波器、我看到信号看起来非常好。 当我捕获一个完整的开始-数据-返回-停止序列时、似乎实际上没有 ACK (不过我确信)。 100R 串行电阻器(原理图中的 R58和 R59)两侧的信号相同。
所以问题是,有人有没有人建议会出现什么问题?
bqStudio 版本:1.3.54.1 (我可以找到的最新版本、上周下载)
PC 接口:EV2400 (全新、首次使用)
感谢您的帮助!
Jeroen