This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:SW 波形问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687497/lm25145-sw-waveform-issue

器件型号:LM25145

大家好、TI 人:
 我的项目使用了 LM25145、但有一些问题需要您帮助来解决、

输入:9~30V、输出:5V12A

如下所示的 SW 波形、您能否 解释如何调试、Thx

e2e.ti.com/.../UEL070_2D00_M050E00_2D00_OP-PCB.pdfe2e.ti.com/.../UEL070_2D00_M050E00_2D00_OP-SCH.pdf

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    看起来是不稳定的。 请填写 LM25145快速入门计算器(可从产品文件夹下载)以验证补偿组件计算。 确保使用正确的输出电容器 ESR。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim:
    感谢您的供应。
    我将首先通过计算器设置这些参数、如果需要、我将请求您的支持、thx