This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53625-Q1:调制频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674096/lm53625-q1-modulation-frequency

器件型号:LM53625-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

尊敬的所有人:

您能否教授  扩频的调制频率?

例如、TPS61193具有扩频功能、其调制频率为1kHz。

LM53625呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为该器件使用假随机类型的扩频

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernadi 先生、

    感谢您的回答。
    我知道该器件具有伪随机类型。

    但是、您能否定义调制的周期时间?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hernadi 先生、

    我补充了我之前的帖子。

    您能像 LTC6902那样定义重复时间吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我不确定我们是否可以提供、因为 NDA 等 客户是否有理由获得该信息?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernadi 先生、

    感谢你的答复。
    我的客户希望获得它、因为他们希望了解数据表中的此扩频功能、以了解噪声特性。

    我们可以在下面的帖子中对该机制进行总体描述。
    e2e.ti.com/.../2494186

    您能更详细地解释一下吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    如前一篇文章所述、对扩频进行了一些专有修改、可能无法与客户共享。

    谢谢
    -Arief