This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:功耗问题

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687347/lp5521-power-consumption-question

器件型号:LP5521

您好、专家、

LP5521EVM。 安装跳转至 EXT、3.8V 电源。 电流表显示0.7uA。

USB 插件、电流表显示115.7uA。

是否知道为什么 EVM 中存在泄漏电流? 在 外部 CLK 模式下、在省电模式下似乎很难实现10uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    由于上拉电阻器也连接到 Vdd、因此电流不是实际的待机电源电流。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth