This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:Rin 电阻器

Guru**** 2476455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687334/tps61098-rin-resistor

器件型号:TPS61098

你(们)好

SW 和 VIN 之间有 Rin 电阻器。 我们如何计算 Rin 的值?

RIN=470欧姆是可行的吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指电源和 VIN 引脚之间的电压。 470欧姆也很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    感谢您的快速回复。

    我是指电源和 VIN 引脚之间的电阻器。  

    如何计算电阻器?

    (VIN 上拉为400欧姆供电、VIN 引脚的静态电流为4uA (最大值)。 因此、压降电压为1.6mV。

     是这样吗?)

     

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它需要将时间常数设置为大约400R*0.1uF,小电阻器会导致大电容,大电阻器会减小电容器,但会导致电源电压和 VIN 电压之间的大差分电压。 因此、电阻器应处于该范围、如果较低、则更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper-San、

    谢谢你。

    此致、
    本志本