This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器建议

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686873/led-driver-reccomandation

主题中讨论的其他器件:TPS54201

早上好、

我需要一个用于以下设计参数的 LED 驱动器:

-可驱动1至4个 LED、正向电压范围为2.0 - 3.5V

-24V 电源  

-最大电流1.5A

- 用于 LED 调光的 PWM 输入

是否有人可以为此参数推荐一个好的器件型号?

谢谢、

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Matteo、

    TPS54201应满足您的要求。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:
    非常感谢您的回答!
    如果可能、我想再添加一个要求。
    如果我需要在选通模式下驱动 LED、请在选通时间内保持固定的调光电平、但
    需要在信号上升后不到5uS 内打开 LED、从 TPS54201数据表中可以看出 I
    无法实现300us 模式检测延迟。 我是对的吗? 我是否可以绕过这个、请记住我要从微控制器驱动引脚? 否则、您能否针对这些更窄的要求建议更好的器件型号?

    非常感谢、
    此致

    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Matteo、

    当器件被启用时、需要300us 来检测它是 PWM 模式还是模拟模式。

    之后没有300us 的延迟。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth