This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:低 ESR 输出电容启动失败

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675214/lm3150-startup-failure-due-to-low-esr-output-capacitors

器件型号:LM3150

24V 直流输入、6.6VDC/12A 输出、WEBENCH 的右侧输出。 我没有使用一个大的100uF 陶瓷输出电容器、而是并联了五个22uF 陶瓷电容器(1206尺寸)。 电脑控制器启动失败。 我会在高侧栅极上得到一到两个脉冲、然后高侧栅极在大约7uS 的时间内一直保持高电平、然后变为低电平并一直保持这种状态。 输出电压刚刚开始上升、然后下降到零。  

我尝试了不同的输入和输出电容器加载项、但没有结果。 最后取下了5个22 μ F 陶瓷电容器、并用单个100 μ F 电解电容器替换了它们...它开始工作。 虽然噪声很大、所以我添加了一个22uF 陶瓷电容器、但它仍然有效。 当我尝试470uF 电解电容器时、它再次停止工作。

我在数据表中找不到这方面的解释;振荡器如何在几个周期后停止工作并且永远不会恢复? 它似乎与输出电容器 ESR 相关、我假设反馈环路的某些部分比并行陶瓷电容器允许的更多地依赖于开关"干扰"。 奇怪的是、它会停下来、永远不会出现。 假设它可能与输入功率斜升速率有关、我从微控制器输入一秒的延迟、并添加一个 FET 来下拉使能信号、直到上电完成且稳定。 这没用。 下面的屏幕截图说明了这种行为... 24V 上升且稳定、我们在一秒延迟结束时触发、因为启用已释放为高电平。

黄色走线是 Vin (24VDC)、蓝色走线是高侧 FET 栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在数据表第22页中、有一些公式用于计算输出电容器。 基本上、这种恒定导通时间类型的控制器需要某种纹波才能正常工作。
    在您的情况下、elctrolytic 电容器的 ESR 似乎有助于它正常运行、而不会在启动时发生过冲。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下为什么 LM3150一直处于"关闭"状态、永远不会打开? 我可以理解它存在某种故障并重试、但我会得到几个脉冲、然后它会永久死区、直到我循环通电。 手册中没有提到这一点。 您是否有人知道该特定器件的详细细节并能提供帮助? 我需要的不仅仅是、"也许是 ESR 或其他东西"。

    MGF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再加一点;我在它上加载一个负载、即使它在工作时、它也会停止。 那么、现在它仍然是死的、我仍在尝试弄清楚它为什么不起作用。 我在其他电路板上多次使用过该稳压器、它工作正常。 我运行了一个看起来不错的 Webench 设计和仿真。 我根据建议购买了一个 Coilcraft 电感器。
    MGF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您的设计是否具有原理图和布局? 我可以询问更熟悉此 IC 的人

    谢谢
    -Arief