This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733 + TPS7A4701负载超过10mA 的问题

Guru**** 2362060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687039/lm2733-lm2733-tps7a4701-problerms-with-load-over-10ma

器件型号:LM2733

您好!

使用 LM2733 + TPS7A4701时遇到问题。 LM2733为 TPS7A4701提供 Aprox 26V、从而提供24V 的低噪声电源轨。

到这里为止、没问题、在空载情况下、我将获得预期的24.2V 电压。 当负载约为5-10mA 或更高时、电压会急剧下降、此时会出现此问题。 电流为50mA 时、电压为20V、线圈清晰地发出声音/振动。

此外、在50mA 时、5V 输入电流高达500mA。

您能不能帮助我了解这里发生了什么以及如何解决这个问题?

谢谢!

奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oriol
    您可以分离 LM2733和 TPS7A4701电路、并单独对其进行测试、以确定哪个器件出错。 然后我们可以找到原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing、

    电子负载未连接到"VIN"电源轨、但已崩溃、以查看 LM2733在小负载下的反应、我认为这是一个问题:

    -空载输出= 28.5V

    - 20mA 负载输出= 27.8V

    -40mA 负载输出= 27.8V

    - 50mA 负载输出= 30.5V

    线圈不"声音"的唯一情况是负载为50mA、但在5V 时为450mA、我无法在器件上处理。 在100mA 负载下、它变得疯狂。

    由于我的负载条件将低于20mA、因此工作时应该没有任何问题、但情况并非如此。 使用的电感器: www.mouser.es/.../963-NRH3012T100MN

    TPS -> Agilent E3632A 的28V 输入的条件现在相同:

    -空载输出= 24.2V

    - 20mA 负载输出= 24.18V

    -40mA 负载输出= 24.18V

    - 60mA 负载输出= 24.19V

    - 100mA 负载输出= 24.21V

    60mA 时、VIN 轨电流为63mA。 在100mA 时、VIN 轨电流为103mA。

    使用 Agilent 34401A 和 Kikusui PLZ72W 负载测量。

    看起来问题不会在这里发生。 在20mA 以下、电路负载在 VIN 轨上的电流大致相同。

    问题在于+24V 电压轨连接到管道阳极、因此它会向其引入大量噪声、很明显、它可以听到、这是一种类似于警报器的高音调嗡嗡声。 我之前使用过 SC4503、您的团队建议我更改此设计、然后使用 LDO 来最大限度地降低引入到电路的噪声、但实际上现在我已经有了更多!

    查看您的响应。

    奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qriol

     我的重播是蓝色的词。

    电子负载未连接到"VIN"电源轨、但已崩溃、以查看 LM2733 在小负载下的反应、我认为这是一个问题:

    -空载输出= 28.5V

    - 20mA 负载输出= 27.8V

    -40mA 负载输出= 27.8V

    - 50mA 负载输出= 30.5V  

     (但在第一个帖子中、您说过"当负载约为5-10mA 且高于5mA 时、问题会出现、电压会大幅下降。  电流为50mA 时、电压为20V 、线圈清晰地发出声音/振动。"  我不确定 Iout=50mA 时的输出电压是多少)

    线圈不"声音"的唯一情况是负载为50mA、但在5V 时为450mA、我无法在器件上处理。 在100mA 负载下、它变得疯狂。

    (根据  Iin * Vin * Efficiency = Iout * Vout、Iin = 50mA*30.5V/5V/0.8= 380mA。 您能处理这个吗?)

    由于我的负载条件将低于20mA、因此工作时应该没有任何问题、但情况并非如此。 使用的电感器: www.mouser.es/.../963-NRH3012T100MN

    (该电感器的饱和电流为730mA。 我建议您选择 饱和电流为1A 的电感器。)

    TPS -> Agilent E3632A 的28V 输入的条件现在相同:

    -空载输出= 24.2V

    - 20mA 负载输出= 24.18V

    -40mA 负载输出= 24.18V

    - 60mA 负载输出= 24.19V

    - 100mA 负载输出= 24.21V

    60mA 时、VIN 轨电流为63mA。 在100mA 时、VIN 轨电流为103mA。

    使用 Agilent 34401A 和 Kikusui PLZ72W 负载测量。

    看起来问题不会在这里发生。 在20mA 以下、电路负载在 VIN 轨上的电流大致相同。

    问题在于+24V 电压轨连接到管道阳极、因此它会向其引入大量噪声、很明显、它可以听到、这是一种类似于警报器的高音调嗡嗡声。 我之前使用过 SC4503、您的团队建议我更改此设计、然后使用 LDO 来最大限度地降低引入到电路的噪声、但实际上现在我已经有了更多!

    总之、您发现 LM2733无法为您提供大电流(高达50mA)、并且电感器具有一些噪声。 对吗?

    您可以为我测试一些波形吗?

    VIN=5V Iout=50mA、Iout=20mA

    SW、电感器电流、输出电压