This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:有关 bq78350R1配置的一些查询:化学 ID、Qmax、CEDV 系数和学习周期。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687275/bq78350-some-queries-about-configuration-of-bq78350r1-chemical-id-qmax-cedv-coefficients-and-learnning-cycle

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920

我想 使用 bq78350和 bq76920 来设计电量监测计。

我 已经阅读 了 bq78350的使用手册、 但   我有一些疑问:

1、我的电池 型号 是 NCR18650B、它是 LiCoO2电池。   我是否 必须 更改  化学 ID?

2、bq78350 没有 Q-max,我是否应该配置   设计容量 mAh 和 设计容量 CWH 的参数?

   CWH 装置的含义是什么?

3 μ       s 我是否、更新用于补偿放电结束电压(CEDV)电量监测算法的系数?

4 μ s 当我、 bq27411时、我 必须在  导出 生产文件之前完成学习周期、

  bq78350是否还需要学习周期? 如果是、我该怎么 做 ?  以及 如何导出  .srec 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    请浏览 www.ti.com/.../slua726a.pdf 文档 、因为它可以解决您的所有问题
    例如、#1➙2.3电量监测
    bq78350默认配置支持化学 ID 为1210的4400mAh LiCoO2电池。 这是一个允许进行一些评估的通用设置。 为了实现准确的电量监测、需要更新化学 ID。

    此致、
    David