This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:电路调试帮助- TPS51120在上电时损坏

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687456/tps51120-help-with-debugging-a-circuit---tps51120-is-getting-damaged-on-power-up

器件型号:TPS51120

尊敬的团队:

您能看到下面的客户问题并提供建议吗?

U22 (在原理图上)在上电时损坏。

上电序列包括两个阶段:

    1. 3_3_ALW 和5V 导通(轻负载–CPLD 和一些上拉电阻器)
    2. 3_3_3_ALW 的3_3V 开关(Q8)(更高负载–板载所有其他相关元件、如(Cavium CPU、Marvell ETH 开关等)和一些直流/直流由5V (DDR 和外设)生成

在第一个上电阶段、一切都正常。
U22的损坏通常发生在第二个上电级(更高的负载)–我已经测量到~60µsec Ω 至 L6的高达11A 的拾取电阻。

您能否查看随附的原理图并提出建议?

此致、

NIR。

e2e.ti.com/.../1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    您能告诉我每个通道的输入电压和电感值吗?

    您是否保存波形、能否与我分享?

    我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com 

    此致、

    Edwin、