This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674491/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

大家好、我将 BQ34z100-G1& EVM 2300与 BMS Studio 结合使用。

我使用的是4S2P 组合中的 Panasonic NCR18650A 电池(3100mAh)。  

电池组放电时、剩余电量、%SOC 和放电电流在显示屏上(PC 屏幕上以及5 LED 显示屏上)正确显示。

但充电电流(>3安) 未显示、间歇电流显示为488mA。 而% SOC 不会实时更新,并且仅在电池组电压达到满充电电压时才会更新?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anay、您好!
    它还应在充电期间正确报告电流和 SOC。 这是在您自己的 PCB 上还是在使用 TI bq34z100 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用自己的 PCB Dmax。 请告诉我完全放电后,您是否需要在 重新充电之前给电池提供一些“冷却时间”? 或者,您可以立即开始正确显示 SOC?

    感谢您的回复 Dmax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anay、您好!
    否、放电和充电之间不需要时间。 您应该能够以任何顺序在充电、放电和放松之间立即切换。 您是否选择了化学 ID、执行学习周期并在电量监测计中配置 DataFlash 以匹配您的设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、对于延迟回复 Dmax 是、chemID 是可以、DataFlash 是匹配的。

    这就是我观察到的情况-如果电池组发生变化、则必须至少执行一次完全放电或充电才能正确显示 SOC、否则 IC 会保留较早的 SOC 值并相应地显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anay、您好!
    这很奇怪、但如果您导出.gg.csv 文件或.srec 文件并将其编程到另一个包中、则应立即获得准确的结果、而无需循环。 似乎在循环过程中学到了一些您最初未正确配置的东西。 我不清楚您是否在初始测试之前执行了学习周期、因此如果不执行、这听起来像是您的学习周期、您准备将.srec 导出为您的黄金文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:您是正确的。更改电池组(通常在不同的 SOC 上)后、需要导出文件以正确报告 SOC。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anay,您能不能分享您如何执行 bq34z100-G1学习周期的详细信息。 如何进行放电和充电。 在这方面需要执行哪些步骤。