This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:软启动时间@最小值与安培;最大值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687253/tps53319-soft-start-time-min-max

器件型号:TPS53319

你(们)好

我的客户有疑问。希望您合作。

因为客户非常匆忙、我希望尽快发表评论。

我宣读了以下文章。

数据表表表表表中的值被识别为从 EN 上升到输出电压上升的时间。(软启动时间+ EN 抗尖峰脉冲等)
尽管客户对此深信不疑、但"软启动"的价值只有多少?
如何在内部实现"软启动"?
(由 RC、使用时钟源等设置的时间常数)

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T.

    如果您仅查找 SS 时间、则它们如数据表第6页的电气特性表和第19页的表3所示。  可用的 SS 时间为0.7、1.4、2.8和5.6毫秒。  慢启动是通过递增控制内部基准电压的内部 DAC 来实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    客户了解有 SS 时间的描述。

    客户了解有 SS 时间的描述。
    我还了解到内部 SS 时间由 DAC 生成。
    当使用 DAC 生成 SS 时间时、"精度"是多少?
    如果您没有清晰的数字、您可以根据预期的精确度进行操作、因此请告诉我。

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T、

    数据表中的数字是我们的数据、