This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687538/lmr62421

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

需要提升
输入3V 最小值
输出–高达17V 500mA
小尺寸–首选 SOT23-5
我想可以使用 LMR64241、但 WEBanch 的电流不是0.5A。
我不明白为什么会遇到这样的情况:- Iout = 0.65 * Iswitch (min)*(Vin/Vout)
我崇拜吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Eli

     在 Vin=17V Vout=3V 时、LMR62421无法提供500mA 的电流。

    您可以计算输入电流并估算开关电流、

    IIN * 3 *效率(80%)=17*0.5

    IIN=3.5A、开关电流将高于 Iin。

    数据表中有一个典型最大输出电流与 Vin 间的关系图。

     您可以使用 TPS55340。