This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:正在寻找替代器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736, TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687614/tps736-looking-for-alternate-device

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件: TPS735

您好!

我们有一位客户在寻找 TPS736的1.2V 固定电压选项。

数据表中引用了1.25V 固定输出、但在 TI.com 上的产品文件夹中、它指出固定选项为1.2V、客户无法使用。

我们是否有一个替代的1.20V 稳压器、例如 TPS736、此稳压器具有一个与反馈引脚短路的输出?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    TPS735的反馈引脚电压为1.2V。 当输出电压为1.2V 时、Vout 在内部短接到 FB 引脚。

    此致、

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    您可以向客户提供的另一个建议是、对于 TPS736、他们可以订购可调器件、当他们使用该器件时、他们只需将 FB 连接到 Vout 即可。

    此致、
    Jason Song