This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有符合这些规格且具有嵌入式 MPPT 的 IC 电池充电器控制器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687479/any-ic-battery-charger-controller-with-embedded-mppt-for-these-specifications

主题中讨论的其他器件:BQ24210

您好!
我计划使用 IC BQ24210 为小型物联网系统的电池充电、我 已经问 过这个帖子的一些问题 、但我还想测试具有嵌入式 MPPT 集成电路的太阳能电池充电器的原型。  但是、我在您的 IC 目录中找不到符合我的设计规格的产品。 这些是:

太阳能电池板

  • VOC = 5、8V
  • VMP = 4、35V (VOC -近似值25%)
  • ISC = 225mA

电池

  • 1节锂聚合物电池
  • 标称电压3.7V
  • 标称容量为2400mAh
  • 标准充电电流为480mA
  • 最大充电电流为4800mA
  • 充电截止电压4.20+/-0.05V
  • 放电截止电压2.75V

负载消耗

  • 恒定电流消耗 平均电流< 25mA

您目前是否有一个具有嵌入式 MPPT 的 IC 电池充电器控制器、该控制器符合这些规格?  只要我搜索到、我就找不到任何内容。  我认为必须存在、但我可能不知道如何正确搜索。

此致、谢谢。

弗兰·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fran、

    bq24210最适合您的太阳能电池板。