This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:对于小负载、降压输出变为零

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686305/bq25570-the-buck-output-goes-to-zero-for-small-loads

器件型号:BQ25570

您好!

我有以下电路:


太阳能电池开路电压最大为1.5V。 这些是所需的值:

VBAT_OV = 3.63V、VBAT_OK = 2.4V、VBAT_HYST = 3.34V、VOUT = 2.4V。

电容器均为电解质、但陶瓷电容器10nF 除外。 该电路位于试验电路板上。

电路中的 VSTOR 引脚未接地。 它连接到电容器的另一侧。

我有四个问题:

1 -     电池充电电压高达3 V、但不超过3 V。 但是、当我用1.5V 的直流电源替换太阳能电池时、它会继续充电。 什么可能导致太阳能电池为电池充电超过3V? 请注意、在充电过程中、VOUT_EN 引脚已设置为接地。 因此降压转换器上没有负载。  

此外、我注意到 VIN_DC 电压波动很大、即使太阳能电池的电压在不在电路中时是恒定的。 为什么会发生这种情况? 我注意到、较高的 CIN 电容器会降低 VIN_DC 电压、但显然会使电压更稳定。

2 -     更大的问题是输出电压。 由于某种原因、它在不同负载下波动很大。 当 RL = 1KOhm (2.4V/1K = 2.4mA 电流)时、COUT = 47uf 时输出为零、但 COUT 小于(20uf 或更低)时输出为2.4V。 在本例中、VSTOR 和 VBAT 均高于3V。

当我将负载更改为220 Ω(10.9mA 电流)时、即使 COUT = 20uF、输出也会变为零。 我将 COUT 替换为0.22uF 陶瓷电容器、在本例中、输出(VOUT)和 VSTOR、VBAT 变为2.4V。 电路似乎无法驱动比数据表值低得多的10.9mA。 导致此行为的原因是什么?

3-     当 RL = 1KOhm、VOUT=2.4V、VSTOR=VBAT>3V 时、我测量了 VRDIV 引脚电压、如下所示:


这是正常的吗?  

此致、

Vahid Montazeri  

更新了:我将 L2增大到了更高的值(例如330uH)、现在输出电压对于较小的负载来说更加稳定。 数据表中没有使用过如此高的电感器、因此我稍微担心我的电路为什么需要这么高的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个校正:电路中的 VSTOR 引脚未接地。 它连接到电容器的另一侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我将 L2增大到了更高的值(例如330uH)、现在输出电压在不同负载下更加稳定。 数据表中没有使用过如此高的电感器、因此我稍微担心我的电路为什么需要这么高的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    太阳能电池板的短路电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UPAL、

    这三个太阳能电池、其中每个太阳能电池的 VOC = 0.5V、ISC = 10mA。

    Vahid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahid、

    您可以将电池连接到 VSTOR 吗? 并查看问题在不通过太阳能输入充电时是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 VBAT 连接到 VSTOR 时、在 L2=10uH 且 RL = 100Ohm 的情况下、它仍然不会提供所需的输出。 正如我之前看到的、当我将 L2更改为更高的值时、它会提供所需的输出。