This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS544B25:TPS544B25 TINA 平均模型

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701355/tina-spice-tps544b25-tps544b25-tina-averaging-models

器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

最近我设计了一个 TPS544B25电路、它在我的板上工作稳定。 尽管它运行良好、但我想确保我的设计稳定、以便我想模拟 Tina 上的相位裕度和增益裕度、但我在 TPS544B25 web 上找不到平均模型(仅 PSpice 模型)。 请向我介绍 TPS544B25的 Tina 均值模型、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我可以申请 TINA-TI 平均值模型。 申请表询问了您的应用、因此我需要知道 TPS544B25的应用、终端设备、公司名称以及您的预计使用情况。 如果这是敏感信息、您可以通过 j (破折号) tucker (at) ti (dot) com 直接与我联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    请告诉我您对该模型的需求。  否则、我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    我想仿真相位裕度/增益裕度以了解稳定性。 我需要知道我的补偿对于我的应用是稳定的。
    因此、我需要 Tina 平均模型来进行仿真。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    要申请模型、我需要提供业务案例。 您的终端设备是什么? 您预计的年产量和生产率是多少? 另一方面、最好使用已发布的 pspice 均值模型或在线 Webench 工具。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    该 IC 用于医疗设备、每个 PCBA 2个 IC、年数量为1000、预计 MP 将在2019/E
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    我将提交申请。 通常需要2周。 由于数量较低、优先级较低、因此可能会更长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    请直接与我联系以获取型号:j (dash) tucker (at) ti (dot) com