This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762存在问题

Guru**** 2562810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687174/lm27762-problem-with-lm27762

器件型号:LM27762

大家好、团队:客户使用 LM27762生成负电源。 IC 的输入为4.2V、输出配置为-5V。

IC 在我们的电路板上无法正常工作。 输出看起来很奇怪。 负电平为-1.5V、每100mS 发生一次20ms 宽的正脉冲、电压达到0.5V。

他们已根据数据表和布局检查了原理图。 这是一个简单的电路、一切看起来都直接相连。

如果 需要、我可以发送波形、原理图、BOM。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    该器件上最近有很多线程。 您能否检查它们以确保这不是重复请求?

    在任何情况下、负输出电压必须小于输入电压、如 D/S 的第8.1节所述 如果您可以发送其输入电压范围和所需的输出电流、我可以推荐其他器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关-5V 输出电压反相升压功能、请参阅以下参考设计:
    http://www.ti.com/tool/PMP9760 (低电流分立式)
    www.ti.com/.../TIDA-01457 (高电流模块)