This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:2节镍氢电池充电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686749/bq25703aevm-732-2-cell-nimh-charging

器件型号:BQ25703AEVM-732
Thread 中讨论的其他器件:BQ2002

尊敬的:

BQ2002是否可用于为2节镍氢电池充电?

 我在 DV2002L2中看到最小电芯为4? 这是有原因吗? 您能否提供一个为2节镍氢电池充电的示例?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将帖子标题更改为 BQ2002。 BQ2002支持团队可以识别它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我将创建一个新问题、因为该问题是根据先前的问题创建的、我找不到要更改标题的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我将关闭这个。