This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-3-Q1:ESD 灵敏度

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686179/ucc2813-3-q1-esd-sensitivity

器件型号:UCC2813-3-Q1

尊敬的团队:

您能提供以下值的支持吗?

我无法在 DS 中找到它们:

ESD 额定值

  • HBM
  • CDM
  • 机器放电模型

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、此致、
    B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    感谢您关注 UCC2813-3-Q1并对延迟深表歉意。 我将对此进行研究、希望很快就能为您提供价值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    HBM:2kV
    CDM:1kV
    MM:200V

    此致、
    本·洛夫