This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:输出电压振荡问题

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676387/tps543b20-output-voltage-oscillation-issue

器件型号:TPS543B20

您好!

客户感到困扰 的是 TPS543B20输出电压不稳定。
您能否检查随附的波形?

e2e.ti.com/.../TPS543B20-wave-form-.pdf

我收到了客户的以下问题。

■pattern2输出是否摆动? 并且在了解 OVP 的情况下是否正确停止输出?

■当从模式1更改为模式2时、请告诉我振荡的原因

■Ω 占空比在模式2中很小。 请告诉我原因。

■模式3的脉冲跳跃操作是否正常?
请告诉我脉冲跳跃的原因。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我将需要查看您三个条件中的每一个条件的完整原理图。  您能告诉我每个波形的条件吗?  您是否正在应用加载步骤?  在1MHz 运行时、您可能会接近最短导通时间。  请注意、这是美国的假日。  可能是星期二、我才会给您解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    "您能告诉我每个波形的条件吗?"
    →条件分为以下三种类型。


    "您是否正在应用加载步骤?"
    →FPGA 实际运行时的负载。
       因此、压摆率未知。

    我联系了 TIJ FAE。
    我将通过该人员将原理图信息发送给产品部门。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    从波形可以看到、TPS543B20正在完全关闭。  它是否自行重启?  我需要完整的原理图才能继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    您是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的响应和支持。
    是的。
    “这是因为负载瞬态周期快”
    我们目前正在调查这一可能性
    但是、套件 SAN 支持此款苏珊。

    此致、
    Yusuke /日本地区