This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当 SS 电容器过大时 LM5116启动问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675728/lm5116-lm5116-start-up-issue-when-ss-cap-is-too-large

器件型号:LM5116

您好!  

当我将 ss 电容器放置在2.2uF 左右时、LM5116会出现启动问题。 控制器在软启动期间停止开关。 请参阅以下波形:  

CH3是反馈引脚电压、它低于 CH4 SS 引脚、但控制停止开关。 请您解释原因吗?

当我将 ss 电容器更改为0.47uF 时、未观察到该问题。

谢谢你。

此致、

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您能否发送您正在使用的原理图。

    提前感谢、

    Robert Loke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Loke:

    您能给我发送原理图的电子邮件地址吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请向我的客户提供电子邮件吗? 他们无法在线共享机密原理图。

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、

    请发送至 david.baba@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论继续通过电子邮件进行。 最终用户需要通过仔细查看 HO 和 LO 时序来排除击穿。