This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:数据表中的小错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686566/ucc27531-little-error-in-the-datasheet

器件型号:UCC27531

您好!

我认为 UCC27531数据表中有小错误、我已经考虑过这个问题一段时间。 在图4中、MOSFET 关断表示为:


但是、由于它是 MOSFET 的感应电荷、它应该是:


但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎使用 e2e、感谢您对此数据表错误的帮助。 我是一名应用工程师、将为您解决此问题。

    我在 UCC27531数据表中找不到该图、您知道该图来自什么数据表吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我在本 应用手册的第三页中找到了它

    我的错误、它不在数据表中、而是在应用手册中。

    此致、感谢您的欢迎!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢您的更新、我现在看到了这个数字、但我不明白您的确切含义。

    您能否解释一下寄生 FET 电容的关断 FET 电荷如何被视为感应电荷?

    在 MOSFET 关断期间、通过在米勒平坦区将 CD 充电至总线电压、漏极电流减小。 该特性是电容器固有的特性、电压滞后于电流。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我上传了一个单页文档、其中说明了我如何理解开关瞬态。

    我希望我的手写内容足够清晰。

    再次感谢本次技术讨论和帮助、

    David、

    e2e.ti.com/.../UCC27531_5F00_Switch_5F00_off_5F00_explanation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    出色的解释感谢您找到并说明了这一点。

    阳极确实需要高于 Vout 才能使 ID 成为 Idiode。 这仅在 VDS 摆动后发生。 对于感性的功率级负载、在升压配置中、如您所述、主 FET 将进行转换。

    我已通知应用手册所有者、此错误将很快修复! 谢谢 David!