This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:电源序列

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686781/tps53647-power-supply-sequence

器件型号:TPS53647

TPS53647是否具有 VIN 和 VDD 所需的电源序列?  

数据表图和多相常见问题解答论坛博文暗示在5V VDD 电压之前启用了12V VIN。  但 EVM 用户指南指示在12V 电压之前启用了5V 电压。   

此外、相关功率级(本例中为 CSD9549x)是否也具有电源序列要求?  控制器和功率级的相应电源将连接在一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    只要控制器和功率级的5V 和12V 电源在开启稳压器输出之前保持稳定、TPS53647的定序没有100%严格的要求。 尽管如此、我们通常建议先提供5V 电压、因为它允许在更高功率的12V 电压轨出现问题时提供一定程度的保护。 功率级具有一些内置保护功能、有助于在 VIN 电源短路时节省 FET。

    如果您需要其他信息、请告诉我!

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carmen

    在我们的情况下,5V 输入可能会在没有12V 输入的情况下长时间存在(在实验室环境中为小时或天)。 对此有任何担忧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    只要您不启用输出、我就不明白为什么这会是个问题。 您正在运行哪种测试?

    Carmen