This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:未识别 EV2400

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687557/ev2400-the-ev2400-not-identified

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我在15分钟前刚提出了一个问题。 现在我有一个新的发现。 正如我在前一个问题中提到的、我有一个 EV2400可与我的 PC 上的 bqStudio 配合使用。 我的同事还有一个 EV2400来连接到他的笔记本电脑 bqStudio。 在某种程度上、他的设置不起作用-每次打开 bqStudio 时、它都会显示一个窗口、要求选择器件类型。 我让我的 EV2400同事、他也遇到了同样的不沟通现象。 但现在、当我将 EV2400重新连接到 PC 时、我的也无法通信! 我最初以为这是 USB 驱动程序问题、但当我选择监测计类型并最终进入 bqStudio 时、我看到 USB 图标不会灰显并显示 V0.18。 USB 通信似乎正常。 但电量监测计图标(芯片、电池和 USB 图标下方的刻度盘)都呈灰色显示、即 SMBus 未通信。 我甚至尝试重置 EV2400、但通过通孔按下重置开关、然后重新启动窗口7。 什么都不起作用。 它以前运行正常。 在短暂连接到我同事的笔记本电脑后、SMBus 通信现在无法正常工作。  

请告诉我什么是错误以及如何解决?

非常感谢您的及时响应。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您将该器件与什么监测计搭配使用?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速响应。 我发现电量监测计中的问题无法通信。 当我更换电池组时、我的同事和我的同事都设置好了、一切正常。

    请忽略我前面的两个问题。

    再次感谢、

    Tim