This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6225:REF6225有关热问题的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687506/ref6225-ref6225-questions-on-thermal-issues

器件型号:REF6225

我有一位客户询问有关热规格如何应用于此部件的问题。

网页和数据表似乎表明该器件的工作温度范围为-40°C 至125°C。

然后、器件比较表(第3页)指示 REF62xx 器件在0C 至70C 之间的额定工作温度为3ppm/C。 我可以理解这部分规格、但我不知道整个温度范围内的漂移是多少。 REF60xx 和 REF61xx 在整个温度范围内被指定、但是使用的值并不向我表明在器件的整个运行范围内、REF62xx 的漂移值将是多少。 我意识到此器件的实际规格都是在25°C 时说明的、但您能否扩展一下我的客户在整个器件范围内看到的漂移值与指定的0°C 至70°C 窗口之间的漂移值。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    温度漂移是根据框方法指定的。 此问题在本应用手册中有很好的解释:

    www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt183/slyt183.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    温度系数 REF62xx 的规格为0 - 70C、因为其建议的工作条件也是0 - 70C (商业级温度范围)。

    尽管绝对最大额定值更高、但如果客户计划在建议的工作条件之外使用器件、我们将不再保证任何电气规格。

    谢谢、

    Ethan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eththan 和 Kai、
    非常感谢您对此提供的帮助!
    Richard Elmquist