This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:在5V 时未达到最大充电电流

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703444/bq24072-not-reaching-max-charging-current-at-5v

器件型号:bq24072

您好!

我 的 bq24072 在5V 时未达到最大充电电流限值。 我在试验电路板上使用该参考设计将其连接到具有2.5A 限值的工作台电源、并且这些值为:

CE ->低、TD ->低、TMR ->低、TS -> 10k、ILIM -> 1.3k、 ISET -> 1.2k

我尝试用大约3.5V 的电压为 LG 18650电池充电。

当 EN1 ->高电平、EN2 ->高电平时、BA24072在挂起模式下正常运行、并且 DES 的流耗不超过2mA。

当 EN1 ->低电平时、EN2 ->低电平时、它的电流消耗最大为0.1A、与预期的值相同。

但是、当 EN1 ->高电平、EN2 ->低电平(IN 上为5V)时、如果我将输入电压升高到大约6V、它仅以0.3mA 的电流为电池充电、然后它达到0.5A 的限值并为电池充电。

配置  EN1 ->低电平、EN2 ->高电平也存在相同的问题。

有没有关于如何调试这种情况的建议、或者这是正常行为?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    该测试在 OUT 上无负载、对吧?
    输出电压看起来正常?

    仔细查看 IN 引脚上的电压当电流减小时,它可能会进入 BAT (电池电压)差动过低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它没有任何负载。

    输出电压为3.8V、因此有点低。

    VBAT 和 IN 之间的差分电压为1.2V、 达到最大电流限制所需的最小值是多少?

    最棒的

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vladimir
    检查引脚 IN 处的输入电压、是否为5V?
    如果 OUT 端的电压较低、即使空载、也可能会触发降低电池充电电流(DPPM)。

    1.2V IN 至 BAT 正常。
    此测试的电池电压是否约为3.6V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压更接近4.5V

    是的、电池电压大约为3.6V

    如果我正确理解 DPM、当 IN 低于 VIN_DPM 时、它会降低充电电流、因此大约为4.5V、但这应该仅在模式 USB100和 USB500下有效、在模式下、ILIM 由外部电阻设置、即使 IN 变低、电流也会消耗。 在 BAT 中的电压变为低电平之前、BAT 中的这一限制是什么?

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    您是否能够解决此问题?