Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQEVSW 主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
为客户发布:
是否可以使用 BqEVSW 确认 EV2400的固件版本?
这就是我提出的原因。 其中一项要求是识别和记录固件及其 EV2400的修订版本。 但是、似乎固件版本只能通过 bqStudio 或 FW 更新工具去识别。 这意味着需要在不使用的测试系统上加载额外的软件。 如果这是获取 FW 版本的唯一方法、但如果有更干净的 bqEVSW 方法、我们可以这样做。
非常感谢您对 EV2400固件版本确认的见解。