This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:向 VDD 施加3.3V 电压

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687102/csd97394q4m-apply-3-3v-to-vdd

器件型号:CSD97394Q4M

我想对 Vdd 引脚应用3.3V 电压。
ID < 3A。
对器件运行有何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    推测、
    感谢您发帖。 3.3V 低于3.7V 的 UVLO 阈值、这意味着两个 FET 都将保持低电平、器件将不会切换。 因此、我们强烈建议将 Vdd 从4.5更改为5.5V、如建议运行条件表中所示。

    希望这能解答您的问题、但如果还有其他我可以帮助您的问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    推测