This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:有时红色不能打开、而绿色和蓝色始终正常

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703889/lp5521-sometimes-red-color-doesn-t-turn-on-whereas-green-and-blue-are-always-ok

器件型号:LP5521

您好!

我们有一个项目、LP5521连接到 REG LED (来自 Kingbright APF3236SEEZGKQBKC)。

在一种情况下、我们先点亮红色1秒、然后点亮绿色(1秒)、再点亮蓝色(1秒)。

问题是、有时红色不会亮起(无论 MCU 主板的 FW 刚刚刷写、还是 MCU 从睡眠状态唤醒)。

我认为它与 REG 08h 相关、这是我的配置:

REG[0]= 0x08;
REG[1]= 0x55;
ERR_code = nrf_drv_twi_TX (&m_twi、0x32、reg、sizeof (reg)、false);
NRF_DELAY_ms (I2C_DELAY);    
while (m_xfer_done = false);

我已经尝试了 REG 的许多值(如0x11...)

你有什么线索吗?

我以程序模式管理驱动程序(不是直接模式、根据我的经验、直接模式看起来更可靠、但我更喜欢在我的项目中通过限制 I2C 数据包来限制功耗)

谢谢、

强德。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您是否测量红色 LED 的输出通道波形?

    您的 Vdd 和 Vout 是什么?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在回到这个问题。 实际上、我无法测量任何内容(无硬件访问)。

    我认为这更多是每个颜色的配置问题。 现在我已经检查了、它是蓝色、不会触发...   你有其他线索吗?

    谢谢、

    J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我已经通过一个使能芯             片(REG[0]= 0x00;REG[1]= 0x40;)解决了我的问题(希望是肯定的)、只要我需要它(很明显 EN 引脚设置为高电平是不够的)。

    强德。