This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:Rsense

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687372/lp8860-q1-rsense

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们希望在 Rsense 上使用22m Ω 电阻。 这种使用是否有任何问题?
-如果22m Ω 正常、BOOST_Imax_SEL=1000时 SW 电流限制是多少? 是6.82A 吗?
- SW 电流限制的变化量是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    您的计算正确。 使用22m Ω 电阻器时、升压电流限制为6.82A。
    但是、我们控制的变化范围非常宽。 最小3.6A 和最大8A、但实际变化在典型值的10%以内。
    希望这对您有所帮助、