This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678替代器件。

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685874/lm2678-lm2678-alternate-part

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件: LM73605

您好!

 LM2678 器件是否将停产? 因为网站中指定了替代部件。

LM2678是5A,但备选器件是3A,建议使用此器件是引脚对引脚兼容吗? 请建议  

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不知道有任何计划停止使用此器件。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有计划删除此设备。
    这是一款相当旧的器件、所示的替代器件较新、可提供更高的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    这里我有一个问题。 LM2678器件支持5A 电流、但建议的替代器件仅支持3A 电流、我的要求是4A、您可以向我推荐符合我要求的类似(替代器件)器件。
    建议的器件是否与旧器件引脚对引脚兼容?


    Regaards、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    您无需查找其他器件。LM2678在不久的将来不会停产。 此外、如果您正在寻找较新的器件、请参阅 LM73605。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您能不能建议我为该稳压器使用输入保护电路、因为我直接馈入9V-36V 宽范围直流电源、所以建议我如何提供这样的保护

    短路。

    反向电压  

    瞬态/浪涌。

    如果需要进一步的保护、请提出建议。

    它基本上用于 HMI 设计,因此我需要大量的输入保护,以便不会对 HMI 造成损坏。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有许多参考设计、其中可能包含上述列出的大多数重要参数。
    以下是 TI 网站上参考设计的链接。
    www.ti.com/.../index.html
    请按您的设计标准进行搜索。
    此致
    Brani