This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一个监控器功能检查

Guru**** 2987790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687132/a-supervisor-function-check

主题中讨论的其他器件:TPS3890

你(们)好  

我的客户希望设计具有 UVP 功能的升压转换器。

如果   升压有 OCP 故障、他们希望使用监控器来禁用升压输出。

但在正常启动期间、他们希望禁用监控器以启用升压器件。

请参阅以下序列

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisen、

    通常、我们将 MCU 连接到监控器、将监控器连接到升压启用器。 监控器用于控制器件、而不是为器件供电。 这就是升压应处于输出状态且监控器只启用/禁用升压的原因。 上电后、监控器可能会延迟启动、也可能会通过 MCU 电源轨为监控器供电。

    我们拥有用于欠压、过压、过流甚至看门狗监控的监控器、用于检查 MCU 状态。 我建议从 TPS3890开始、TPS3890是一款用于监控欠压情况的可编程阈值、可编程延迟和手动复位(启用/禁用功能)电压监控器。

    Michael