This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法使用 EV2400更新 EV2300固件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672693/bq34z100-g1-cannot-update-ev2300-firmware-using-ev2400

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我尝试使用 EV2400更新 EV2300器件。 安装组件后:

  

方案: http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/180/3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip 

运行了。 但是、我无法 使用 EV2400对 EV2300进行编程。 按照点击"程序"后的说明操作、我得到:

这就是我连接电路板的方式:

已连接 J7跳线。 我注意 到、在连接跳线的情况下将 USB 连接到 EV2300后、PC 上没有枚举、板上的 LED 也没有枚举。 我也不知道这是正确的行为。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    更新程序软件可能与 EV2400不完全兼容、因为它是在 EV2400创建之前编写的。 请向我发送一份友谊请求、我们将了解如何帮助您克服这一障碍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚连接了 EV2300器件、如 PDF 中所述。 我现在收到不同的错误:

    请提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    它是否尝试编程并显示该错误、或在您单击"下一步"时立即显示该错误?
    最新的固件实际上是3_1R。 3_1M.srec 是否与.exe 文件位于同一目录中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答、
    是的、它位于同一目录中。 这是这里唯一的建议。 1-2秒后可能会发生错误? 我也不知道它会尝试编程。 可以采取哪些措施来克服这一问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 GUI、哪个文件位于目录中、哪个文件是目标?
    *3_1R.srec 或*3_1M.srec?
    也许您可以在单击"程序"之前附加 GUI 的屏幕截图、以及目录内容的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是屏幕截图:

    在单击"程序"之前:

    错误:

    文件夹内内容:

    因此、所有名称和路径看起来都很好。 您知道情况是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    我终于升级了固件。 我因意外而成功、通过试验和绝望的错误而使用了更多的测试。 我发现 EV2300 Update Process.pdf 中提供的说明对我来说并不确切(下面的屏幕截图):

    通过这种方式、DUT 未通过 USB 在主机上进行编号。 我所做的是:

    1. 使用 SMB 将控制器和 DUT 相互连接。
    2. 通过 USB 连接控制器。 如果通过 USB 枚举、请转至 PINT 3。 否则、请继续重新连接。
    3. 通过 USB 连接 DUT。 此时很少枚举。 在这种情况下、红色 LED 保持闪烁。 此时、我一直重新连接、直到 DUT 被枚举为某种新设备(Windows 主机必须花一点时间来配置连接的设备)。
    4. 现在、在按下编程键后、它将会运行。