This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:Infineon ICE3PCS01G 的替代产品

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687525/ucc28019a-replacement-for-infineon-ice3pcs01g

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28180

团队、

我正在寻找 Infineon ICE3PCS01G 的替代产品。

粗加工应用需求:

  • 首选单级 PFC 升压。
  • 引脚= 1100W
  • Vout=390V
  • 最大输出电流 3A

UCC28019A 是一个选项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FRAMziskus、

    感谢您关注 UCC28019A。 是的、ICE3PCS91G 和 UCC28019A 都是 CCM PFC 控制器。 请记住、UCC28019A 具有65kHz 的固定开关频率。 对于具有可编程开关频率的 CCM PFC、请查看 UCC28180。

    此致、
    本·洛夫