This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:独立运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686825/lp8863-q1-stand-alone-operation

器件型号:LP8863-Q1

你(们)好

我的客户有疑问

是否可以为 LP8863-Q1独立运行?
客户将初始设置写入 EEPROM、
只需输入 PWM 信号即可使用它。
→这种使用方法是否可行?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishimoto-San、

    是的、LP8863默认配置为使用 PWM 输入。 因此、您只需提供 PWM 输入和所需的电源轨(Vin、Vdd、Vddio)以及启动器件所需的 EN 信号即可。  在每次上电时都可以根据需要对寄存器进行重新编程、但您甚至可能不需要它、因为 LED 电流 SW 频率和 PWM 频率可通过外部电阻设置进行选择。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。

    我认识到、当加电时、EEPROM 将被读取并反映在寄存器中。
    是否可以识别您无法更改此 EEPROM 的默认设置?

    注意事项
    Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。

    EEPROM 仅用于从我们的生产中轻松进行内部设置、而不是用于客户设置。

    客户仍可以更改其应用条件的寄存器。

    对于混合调光支持、我们还提供了版本"B"的 EEPROM。

    希望这对您有所帮助、