This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:改进了 ESD

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687220/bq76pl455a-q1-esd-improvement

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我们可以添加其他 ESD 器件吗? 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡先生

    有关每个引脚的 ESD 额定值、请参阅表6.2。

    每个感测输入均由最大额定值为6.5V 的 ESD 结构进行保护(差分)。

    请参见 SLUA791。。 参考原理图给出了 TVS ( Z1 @88V)-图2和图3……  以保护整个 模块。 也是如此

    请参阅图7中的使用齐纳钳位保护感测线路的方案。

    希望这对您有所帮助。