This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:LMZ14201HTZX/NOPB

Guru**** 2559100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673936/lmz14201h-lmz14201htzx-nopb

器件型号:LMZ14201H

您好!

我们有一位客户询问此器件 ECO 计划的数据表定义。

它显示了"RoHS (工作中)和绿色(工作中)"。 封装选项附录的日期为2017年4月27日。 客户在购买该器件时了解该器件符合 RoHS 标准、但数据表未明确定义该特性、客户的生产线在收到器件后发现了该特性。

预计数据表的 RoHS 合规性计划是否有完成日期?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    让我来看看这个、然后回到您的身上。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    LMZ14201H 应符合 RoHS 和 REACH。 我们目前正在等待审查过程、并将在审查过程完成后立即更新。 2周前创建了需要检查的其余组件的报告、因此我们希望鉴定工作很快完成。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新? 我们有相同的问题。 由于数据表中的"工作中"、无法证明构建符合 RoHS 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    产品可靠性方面的任何更新信息尚未通知我。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。