主题中讨论的其他器件:AM3703、
工具/软件:Linux
我将 TPS65921与 OMAP AM3703处理器配合使用。 OMAP 和 TPS 之间的 I2C 总线被定期锁定(SCL 和 SDA 的一个或两个都被保持在低电平)。 我还不能确定 OMAP 还是 TPS 是否在保持总线。 在这两种情况下、都存在问题。 目前、当总线发生故障时、电路板有时会继续工作、但在电源复位时、总线仍保持在启动状态、电路板将无法启动、因为它无法读取/写入 TPS 器件。
Linux 错误不一致、但上次发生这种情况时、内核跟踪报告 了来自/drivers/phy/phy-twl4030-usb.c:384的警告、并且可以通过执行涉及 USB 的电源管理例程来查看跟踪。
非常感谢您的任何帮助。