This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LTE/2G 模块的电池充电器解决方案

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687486/battery-charger-solution-for-lte-2g-module

大家好、

我的客户正在使用 LTE 模块开发网关设备。

器件将由 USB 供电、并具有板载锂聚合物可充电电池。

其中一个用例是器件将由 USB 永久供电以减少 电池的充电和放电周期数、因此我正在考虑使用具有"电源路径管理"的充电器、这样的器件就像:

bq2423x 或 bq2407x  

但所有器件都将输出电压调节至4.4V、而 LTE 模块仅接受高达4.3V……

由于 LTE 模块可回退到2G、因此它可能具有高峰值电流(高达2.5A)、这些电流将由电池进行滤波(因此充电器进入电池补充模式)、但我们似乎无法从充电器直接连接到 LTE 模块。  

有什么关于如何处理它的想法吗? 您会推荐哪一部分?

当然、我们可以使用最大输出电压为4.2V 的标准锂聚合物线性充电器、但我们将经历更多的充电周期、因为一般来说、它们没有恒定/永久充电、但充电会在电压从4.2V 下降~5%时开始  

有什么想法/建议?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    所需的快速充电电流是多少? 2.5V 峰值电流的持续时间是多少? 是否需要/首选线性充电器? 我们的大多数 PowerPath 充电器将 OUT/SYS 调节为 VBATREG=4.2V 以上典型值为50mV-150mV。 在容差范围内、即使是 VBATREG+50mV 典型值也可能达到4.4V。